This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:如果输出电压采样电阻器非常小、会发生什么情况?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208718/lm61460-q1-what-happened-if-the-output-voltage-sample-resistor-is-very-small

器件型号:LM61460-Q1

专家、您好!
  如果我们将输出电压采样电阻器的值减小到9.1k (head)和1.5k (foot)、会发生什么情况?我们知道功率耗散会增加、但我们认为这是可以的。 是否存在任何其他风险? 例如、它是否会影响环路补偿(添加了 FF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    如果使用较小的电阻值、则  功率损耗会更高。 通常 Rfbt 介于10k Ω 和1M Ω 之间。 建议 Rfbt 使用100k Ω。  流经电阻分压器的电流需要至少是反馈偏置电流的100倍。

    Cff 电容值与 Rfbt 相关。  如果您想了解更多信息、请参阅以下文章。 谢谢。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slva289

    奥罗拉