This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:关于散热焊盘铜的布局问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208707/lm61460-q1-layout-issue-about-the-thermal-pad-copper

器件型号:LM61460-Q1

专家、您好!
  关于 lm61460-Q1的布局、哪个焊盘可以更好地传递热量? VIN、PGND 或 SW? 我们需要定义哪个引脚具有更大的 PCB 铜层以实现最佳散热。
  我认为 VIN 是内部高侧功率 MOSFET 的漏极、SW 是内部低侧功率 MOSFET 的漏极、应该在芯片中共享更多面积、具有最佳的散热性能。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    如果客户希望在绘制布局时改善芯片散热、可参阅数据表第11.1.1节中的建议。  VIN、PGND 和 SW 均需要良好的布局来提高散热性能。 数据表还提供了布局示例。 您可以参考这一点。 非常感谢。

    此致、

    奥罗拉