This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:TPS62203DBVTG4

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207933/tps62203-tps62203dbvtg4

器件型号:TPS62203

尊敬的先生或女士:

请您能否为我提供有关器件 TPS62203DBVTG4终端涂层的信息。

如果终端涂层是 NiPdAu、Niau 或 Au、请告诉我 Au 的厚度。

提前感谢。

此致、

考塔·本·卡杜尔

SLB 的 eDFM 工程师

+447576895512

KKaddour3@slb.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kaoutar Ben Kaddour、

    感谢您与我们联系、  

    引线镀层为 NiPdAu。 关于  Au 的厚度、该参数为 专有参数。 很遗憾、 我无法分享这个参数、而是可以分享 RoHS 信息、从中可以找到 Au 用量。

    通常、您可以在材料成分搜索中找到有关封装的更多信息- 材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)

    请找到附件。

     e2e.ti.com/.../detail-_2800_5_2900_.xlsx

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    你们的许多同事向我提供了金的厚度、以防它是 NiPdAu。 我需要 Au 的厚度。

    提前感谢。

    此致、

    考塔·本·卡杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kaoutar Ben Kaddour、

    以上就是我在引线框镀层中使用的 Au 的所有信息。

    遗憾的是、我 没有金厚度的确切值、但我希望 这份更详细地讨论 NiPdAu 铅镀层的应用手册会有所帮助。

    镍钯金集成电路铅涂层及其潜在解决方案

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。