This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:引脚分配 L1/L2:哪个引脚应该连接到电感器的短引线上?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208687/tps63070-pin-assignment-l1-l2-which-pin-should-be-connected-to-the-short-lead-of-the-inductor

器件型号:TPS63070

尊敬的支持部门:

在 Coilcraft 推荐的电感器部件 XFL4020-152MEC 的数据表中、我找到了这样的信息:电感器的引脚1是开始(短接)引线、为了最大限度地降低 EMI、应该在这里连接高 dv/dt。

在 TPS6307的数据表中、我找不到相关信息、例如、是否建议将 TPS63070的 L1和 L2引脚分配给电感器的起始引线。

这是否相关且需要考虑?  请告知...

非常感谢、此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    由于 TPS63070是降压/升压转换器、因此 L1/L2也可以作为 开关节点、只需取决于实际应用。

    因此我们不会共享相关信息。

    您完全正确地将启动引线设置到开关节点。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的评分

    好的、如果我理解正确、建议 将电感器的短引线连接到转换器的开关节点。 但对于 TPS63070、该 电压可以是 L1或 L2、具体取决于 TPS63070以升压模式还是降压模式运行。  

    是这样吗?

    您是否告诉我 TPS63070的 L 引脚是升压模式下的开关节点、在降压模式下是哪一个?

    在我们的应用中、这两个用例都是可行的、即升压模式到5.3V 输出和降压模式到5.3V 输出。

    因为如果我理解正确、将电感器的短引线连接到该 L 引脚仍然是有意义的、该引脚至少在大多数应用中应该是开关节点...

    是这样吗?

    谢谢!

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    对于 TPS63070、L1是降压模式下的开关节点、L2是升压模式下的开关节点。  在降压/升压模式下、L1/L2均为开关节点。

    是的、您的理解是正确的。

    在应用中、我建议将启动节点连接到 L1、因为在降压模式下、dU/dt 将更高。

    此致

    陶氏