This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:反相降压、建议

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, TPS62933P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208674/tps62933p-inverting-buck-recommend

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件:LMR51440

大家好、

我想找到一个支持以下条件的降压稳压器。 背景是、我想使用它来输出-20V。 我在 TI.com 中找不到合适的器件。 实际输入电压为 10V。 考虑到稳定的运行条件、最大输入应超过10V+20V = 30V。   

VIN = 10-30V。

Iout = 20mA。

我签入 TI。 com 中找到了来自 MVB 的 TPS62933P 和来自 WVB 的 LMR51440。 你还有其他建议吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    根据您的应用、请使用 WVB 器件、因为输入电压应力 超过30V。 WVB 团队在此发表评论。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石