This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:需要有关定制 TI 器件型号的数据表和文档的帮助

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138128A, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208087/ucd3138a64-need-help-for-datasheet-and-documentation-of-custom-ti-part-number

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件: UCD3138128AUCD3138128

您好!

你好! 我想申请获取有关 UCD3138A64-Q1或 UCD3138A64QPFCRQ1数据表的帮助。 根据 TI 聊天支持、这是一个定制器件。 我似乎找不到此器件的数据表和相关文档、例如更新的 TI 顶部标记信息。 我有 TI 对更小封装的顶端标记信息、但对于像 TQFP80这样的较大封装、我能找到的就是 National Semiconductor (现在为 TI 的一部分)于2001年提供的这份过时的文档。 我附上了一张屏幕截图供参考。 如果在这一问题上能够提供任何帮助,我将不胜感激。 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    此零件已自定义、没有公开的文档。 您可以联系我们的 FACE/销售团队以获得支持。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    感谢您提供的信息。 我还需要有关另一个请求的帮助、关于80引脚 TQFP 等较大器件的顶端标记公约。 我只发现了适用于小型 TI 封装的器件标识公约、高引脚数或更大器件的可用文档似乎已过时。 我已附上该文档的示例快照供参考、请参阅我之前的帖子。 希望您可以帮助我解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    我们确实有采用 TQFP 封装的 UCD3138A64、UCD3138128和 UCD3138128A。 遗憾的是、我没有标记信息文档。

    我的理解是、标记主要包含器件型号、 生产日期代码或可能的制造信息或类似信息。 我是一名应用工程师、只关注器件型号。 我很抱歉,我无能为力。 但是、我相信我们的 FAE /销售团队会带领您找到拥有这些信息的合适人选。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    感谢您提供的信息。 感谢您对此问题的支持。

    此致、