Other Parts Discussed in Thread: UCC5310
我们正在使用 UCC5310MCDWV (宽体)栅极驱动器来驱动 SiC。 我们努力遵循有关栅极驱动器的所有建议和最佳实践。 输出突然变低。 我们还没有任何相同的解释。 IN-连接到 GND。
然后附上了一些波形和原理图。 

您能帮助解决这个问题吗? 如果您需要更多信息、请告诉我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Don、谢谢您。
除上述内容外、我还需要您提供以下意见和建议:
-之前,我们正在进行测试,信号从 launchpad 通过屏蔽电缆到电源卡,这是不够的。 现在、我们在直接将控制卡连接到电源板的情况下进行了测试、不存在驱动器突然变为低电平的问题。 我仍然担心驱动器 IN+信号上的噪声。 这对我来说不好。 此外、在 IN+引脚上使用更大的电容器也会导致 MCU 引脚过载、从而可能影响 MCU 可靠性。 在这种情况下、您有什么建议?
-我们还单独测试了低侧和高侧 MOSFET (半桥模块)。 低侧栅极驱动相对于高侧要好得多。 高侧栅极驱动具有过度的振铃。 其中一个潜在的问题可能是从 VDD 电容器到 OUT 引脚到栅极以及从电容器的源极到 GND 返回的大导通电流环路。 我们在物理上受到限制、不得不减小环路尺寸、但不知道如何做到这一点。 你有什么建议吗?



- UCC5310MCDWV 的电流能力看起来不足以驱动 CAB011M12FM3中的 MOSFET ,您可以建议一些替换部件号吗?
此致、
吉滕德拉
Jitendra、您好!
我今天在为 Don 效力。
您可以在 MCU 输出端之间放置一个10Ω 电阻器并使用1nF IN+输入电容器。 这将降低 MCU 输出上的负载、并为所有这些噪声组成16MHz 滤波器。 对于另一个滤波器极、您甚至可能需要使用10Ω 铁氧体磁珠而不是电阻器。 开关频率是多少? 通常、GPIO 可以处理20mA 周围的情况。
您的高侧输出到栅极环路有一点紧张、但您确定是因为这个原因吗? 高侧驱动器具有浮动电压、因此它们通常会产生更大的噪声。 我认为您需要在 VCC2到 VEE2之间连接一个电容器。 这应该有助于清理一下这些问题。 您是否能够在该电路板上添加一个(~100nF)进行初始测试并查看问题是否仍然存在?
此致、
肖恩
Jitendra、您好!
在我看来、具有0欧姆电阻的 UCC5310能足够快地驱动栅极、而不会有太多栅极共振。 使用0欧姆栅极电阻时需要注意的是器件温度。 栅极电容器必须对其所有能量乘以频率进行充电和放电。 栅极电阻器通常会消耗大部分功率、但0欧姆电阻器意味着驱动器必须灌入所有这些能量。 如果您在高频率下运行并且 PCB 中没有良好的散热、这通常只是一个问题。
此致、
肖恩