各位专家、您好!
与 TPS55288QRPMRQ1的通信存在一些问题。 我在本论坛上阅读了很多内容、但没有找到解决我的问题的解决方案。
启动后、该器件生成800mV 范围内的输出电压。 模式引脚直接接地。 TPS55288在 Vcc 引脚(19)上生成5.1V。 EN 和 Vin 引脚电压为12V。
当微控制器开始以地址0x74h 进行通信时、器件没有应答 I2C 通信(无 ACK)。 在 μ µC 发送地址和寄存器后、器件下拉 SCL 线路(紫色)。
感谢你的帮助。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
与 TPS55288QRPMRQ1的通信存在一些问题。 我在本论坛上阅读了很多内容、但没有找到解决我的问题的解决方案。
启动后、该器件生成800mV 范围内的输出电压。 模式引脚直接接地。 TPS55288在 Vcc 引脚(19)上生成5.1V。 EN 和 Vin 引脚电压为12V。
当微控制器开始以地址0x74h 进行通信时、器件没有应答 I2C 通信(无 ACK)。 在 μ µC 发送地址和寄存器后、器件下拉 SCL 线路(紫色)。
感谢你的帮助。

您好、Florian:
启用时两者同时需要5mA 连续电流。
该5mA 是否仅适用于 TPS55288降压/升压器件? 输出未启用时、该值会过大。 您可以重复使用多少块电路板来解决通信问题?
此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
读取和写入地址在我的代码中会有所不同、因为我为读取和写入定义了固定的8位地址。
#define TPS55288_read 0b11101001 //0xE9 #define TPS55288_write 0b11101000 //0xE8
前7位始终相同(0b1110100 / 0x74)、但8位取决于读取或写入定义。
我希望能解释我的编码风格。
此致、
弗洛