This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:您的激光二极管模型和测试方法是什么?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006, TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204606/lmg1020evm-006-what-is-your-laser-diode-model-and-test-method

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件: TIDA-01573LMG1020

您好、TI 工程师:  

到目前为止,我已经用 R5-R8测试了 LMG1020EVM-006。 但 我必须测试真正的激光二极管才能查看 EVM 的驱动能力。

我在手册中看到了您的测试结果( TIDA-01573)、我想了解您的光源模型和测试方法。

1. 您 在本实验中使用了哪种型号的激光二极管?

测试协议是什么?  (我已经知道您正在使用索雷博设备、但您是否正在将 激光 光源与探测器直接对齐、就是这样?)

我想提供测试光路图或器件连接图作为参考。

我已经阅读了 EVM 的电路计划和设计信息、但没有有关特定激光二极管类型和测试路径的信息。 因此、如果有任何相关信息、我需要向您寻求帮助。 手册中特别提到了两个905nm、75W 激光二极管、这两个二极管的具体型号是什么? 您能否为我提供指向制造商的链接?

期待您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijian:

    我们的团队为栅极驱动器 IC (LMG1020)提供支持、我们可以解答相关的问题。 TIDA 只是一个如何使用驱动程序的示例、我们不能真正支持它、也不能保证其最佳性能。 系统的设计取决于最终用户。 我将把这个线程发送给我们的 TIDA 团队、希望他们能够解答您的问题。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好 Alex M,谢谢你的答复!

      我的目标是首先恢复手册中的测试条件、以获得与手册中相同的测试结果

       (主要是看到相同的响应速率和峰值功率)、

       可确保我的驱动器板和光源正常工作。

      然后、我将以此为基础进行开发、因此能够恢复手册中的测试条件对我而言非常重要。

      我们期待着您的意见和反馈、 您的激光光源模型和 测试光路径图的详细信息

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijian:

    我已将此帖子发送给此 TI 设计的所有者。 希望他们能够很快回复更多详细信息。

    谢谢。

    A·M·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Alex M ü,

    他们是否重放了?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijian:

    很抱歉耽误你的时间。 此主题已分配给 TI 设计的所有者。 这意味着他们可以直接回复此主题;我不需要向您传递信息。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijian:

    不用考虑我之前的回应;我听到设计这块板的工程师的反馈。   

    Unknown 说:
    1.  您 在本实验中使用了哪种型号的激光二极管?

    出于几个原因、我们无法分享确切的器件型号。 抱歉。 像 Excelitas 这样的公司生产的脉冲式激光二极管 应该能够良好地工作。

    Unknown 说:
    2.测试协议是什么?  (我已经知道您使用的是 Sorebo 设备、但您是否直接将 激光 光源与探测器对齐?)

    是的、以上就是全部、但我们确实使用了管道来消除环境光源。  

    提出两个二极管的要点是、强调两个额定值类似的二极管可以提供相当不同的性能。 因此,我看到了重新创建设置的吸引力,完全为参考,但我认为在这里不可能。

    谢谢。

    A·M·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex M.

        感谢您的答复、这对我们的研究非常有帮助。

     感谢您的帮助!