This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:需要推荐与 BQ24210结合使用的电量监测计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ27220, BQ34210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207982/bq24210-need-fuel-gauge-recommendation-for-use-with-the-bq24210

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ34210-Q1、BQ4050

您好!

我们已选择27220作为电量监测计、但该器件仅在小尺寸  

BGA 封装。 这推动了电路板(钻孔尺寸)使用此器件的要求。

您能否推荐一些采用较大封装的其他电量监测计?

我们的产品是 低功耗、太阳能可再充电感应器件。 我们目前使用单个

锂聚合物电池。 当前电池容量为2500mA H. 调整该值是为了在长转换周期内提供缓冲器。

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将该主题转给我们的电量监测计团队、以帮助您进一步选择电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关所有选项、请参阅此页面 https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html#1152=Single%20Cell&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、您能帮助我缩小与 BQ27220类似的太阳能应用的选择范围吗? 我已经在使用您列出的页面了。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、27220是 CEDV 类型的电量监测计。 我们的了解是、这是持续充电和放电应用的首选算法。 这一要求并没有留下很多选择。 那么 Impedance Track 是不是可以选择的? 否则、似乎可以选择 BQ34210-Q1。 请说明。 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34210用于极少放电型应用。

    CEDV 单节电池电量监测计的选择不多。 目前、bq27220是最佳选择。

    bq4050是一款多节 CEDV 电量监测计、也可用于单节电池。