This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:在 DEMB 模式下、12V 输入、3.3V 输出、440k 的效率曲线

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208297/lm25141-q1-efficiency-curve-for-12v-input-3-3v-output-440k-at-demb-mode

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

大家好、

我们是否有 LM25141-Q1在440k、12V->3.3V、DEMB 模式下工作时的效率曲线? 客户正在评估禁用所有 LM25141负载时的功耗、发现实际测试结果在计算方面存在很大差距。 因此、他们希望检查效率估算是否正确? 您能帮助检查并分享您的评论吗?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    您可以使用快速入门计算器检查效率。 这里的满负载电流是多少? 此外、MOSFET 和电感器对效率至关重要-您是否了解了这些信息的详细信息?

    此致、

    时间