This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 防止/检测 BMS 上充电器的极性错误

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207499/prevent-detect-wrong-polarity-of-charger-on-bms

主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好、是否有任何推荐的电路或 IC 可以防止(并检测) BMS 上充电器极性错误造成的损坏?  

我已经阅读了以下应用报告、但我们需要更可靠的产品:

bq76200反向电压注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savavas、  

    这是一个常用电路、用于防止充电器与二极管反向连接、从而防止反向电流流动。  在某些情况下、根据具体应用、我们发现客户也包含了冗余电路。  

    我们能否知道为什么此反激式二极管不足以满足您的应用需求?  

    "更可靠"是什么意思?   

    您是否愿意分享有关您将使用的应用类型和您正在寻找的要求的更多详细信息?   

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究48V BMS。  

    对于反激式器件、您是否参考了应用报告中的第一个案例? 在这种情况下、充电器侧会发生短路。 我不确定这是否被充电器方面所接受、因为我们还在开发、并且对充电器的信息非常有限。

    我们可以使用 XT 连接器来防止充电器反向连接、但我们还需要一个电路来检测问题并通知 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savavas、  

    请不要理会我以前关于反激式的评论,我似乎误解了。  

    有关我们为反向充电器保护推荐的电路、请参阅 图4中第3节"高电压反向电压技术"中的 bq76200反向电压注意事项应用手册。

    我们还 在监控器/保护器系列中实现了反极性电路、即 BQ769x2参考设计和 EVM。  

    要进一步补充对该电路的了解、请参阅此应用手册: 带 BQ769x2电池监控器的多个 FET 部分 2反向充电电路  以了解有关该保护电路的更深入的说明。 我相信这个电路是你可以实施的,但请注意 BQ76200与 BQ769x2所用的电路之间的差异。   

    遗憾的是、我们的器件没有实现可用于实际检测反向充电器事件的电路。  

    此致!  

    -Luis Torres