This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62840的 Iq

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198361/tps62840-iq-of-tps62840

器件型号:TPS62840

您好、TI 团队:

我想知道 TPS62840、 YBG (WCSP)封装对于10 -40 °C 的典型和最大静态电流是多少 、Vin=3.6V-4.2V、Vout=3.3V。

谢谢!

埃维哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    感谢您与我们取得联系、但遗憾的是、我们无法提供数据表中未指定的数据。

    在数据表中、您可以找到不同工作条件下的 IQ。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    如果您需要进一步的支持、请告诉我、因为现在我将关闭该主题。

    谢谢!

    此致、

    莫海德丁