This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:VCC1 (C7)- GND_ANA (M13)简短问题

Guru**** 1230170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205142/tps659037-vcc1-c7---gnd_ana-m13-short-question

器件型号:TPS659037

您好!

作为 TPS659037不工作的检查结果、它是 VCC1 (C7)和 CND_ANA (M13)的内部短路。

客户将询问在短路期间是否测量到5伏的输入电压。

对于 VCC1和 GND 内部短路、VCC1引脚上的5V 测量是否正常?

12V 转5V 原理图:  

删除

TPS6590377原理图:  

删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我希望我通过下面的回答正确理解您的问题:  

      在 FAB 中测试器件时、我们没有看到 VCC1 (C7)和 CND_ANA (M13)的内部短路;当这2个引脚之间存在短路时、无法测量5V。  

     请告知具体短路情况的故障率;如果确定故障率为内部短路、请联系当地的 TI 支持部门进行故障分析。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的支持。

    仅发生一次短路、根据 TI 分析、确认了一次短路。 (曲线轨迹)

    但是、由于红色部分的测量值为5V、客户无法了解 VCC1 (C7)和 CND_ANA (M13)短路是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     我不确定我是否正确理解了您的问题。 如果可以在红色部分测量5V、则短路看起来不是真正的"0"欧姆短路。 您能否读取5V 电源轨电流、或者测量5V 和 GND 之间的欧姆读数?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    5V 电源轨电流: 小于0.1A

    5V - GND 欧姆:  

    引脚点 好产品 糟糕的产品
    C7 (VCC1)- M13 (GND_ANA) 0.59MΩ 92.65Ω
    C1 (OSC16MCAP)- M13 (GND_ANA) 217.48KΩ 98.30Ω

    是否有可通过短路判断的基准电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     您能否尝试互换 PMIC 的测试以确保这是器件的内部问题?  

     如果这是 器件的真正内部问题;请告知短路情况的故障率是多少;如果 是高故障率(>100ppm)、请联系您当地的 TI 支持部门以获取故障分析(FA)。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Phil、您好!

    谢谢你。

    由于 FA 原因、内部短路、但经过5V 电压检查、所以我询问短路是否正确。

    (QEM-CCR-2303-00067)

    我知道检查了5V、因为它不是实际的0欧姆短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

     这听起来像 FA 是由"QEM-CCR-2303-00067"完成的、对吧? 结论是"内部短路"、其电阻比正常情况下低得多。  

     对于您的问题"短路是否正确"、我不知道;但我知道我们不再重新旋转此器件。

     谢谢!

    菲尔