This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746上的一些问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205416/bq27z746-some-issue-on-bq27z746

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

您可以通过以下请求或问题提供帮助吗?

1、 请分享 BQStudio 的最新文件和用于 BQ27Z746的固件。  

2,通过编程和测试、客户的 PCB 正常(使用电压源模拟电池)。 但是、在组装到电池组中之后、无法进行通信和放电。 有问题产品的比例约为10%。 你有什么调试建议吗?

3,从客户电路图可以看出 enab#接地。 但是客户发现、等待4320分钟后、器件进入自动运输模式。 这与数据表中的说明不一致。

,Ω 客户需要通过3级 ESD 测试(接触6kV、空气放电8KV)、请推荐合适的保护解决方案。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!

    1. TI.com 上提供 bqStudio 和固件

    https://www.ti.com/tool/download/BQ27Z746-DEVICE-FW/0.01

    2.如果重新连接到电源,PCB 是否可以工作?

    我将向专家分配该主题来解答其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    对于问题2、 发现接头有问题。

    对于问题3,、通过将 Power Config[AUTO_SHIP_EN]设置为0、可以防止器件进入基于时间的关断模式。 但是、存在两个问题。

    A.为什么无法接地以唤醒设备? 是电平触发还是下降沿触发?

    B.连接适配器后为什么无法为电池充电? TRM 中的 Vstartup-是什么?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A: FW 会读取 ENAB 引脚。 这不是简单的边缘或级别触发硬件唤醒。  请参阅 TRM、6.5、"要退出此模式、需要通过命令、PACK 端子处的电压> VStartup–或 ENAB 引脚被拉至低电平。 后两个条件与关断共享、 C 检查货架退出延迟秒数 在进入货架模式后、允许在 DSG 和 CHG FET 关断后引脚电压稳定。"

    B:请检查、如果电量监测计在总线上响应。 如果出现这种情况、则监测计未处于关断状态、其他一种(多)保护规则可能已触发关断 CHG FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    答:如果 FW 读取 enab 引脚、那么接地 enab#是否会阻止器件进入基于时间的关断模式?
    B:我们将仔细检查其他规则。 您可以检查 Vstartup 的值是多少?

    谢谢。

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地元件将影响电量监测计进入哪些低功耗模式。 如果您不需要特定功能、它只能接地。 有关 enab 的所有规则、请参阅 TRM。 TI 将 enab 拉低的示例原理图将有效地禁用一些低功耗功能。