This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电量监测计如何识别老化的电池?

Guru**** 2811915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206733/bq27426-how-does-the-gauge-identify-an-ageing-battery

器件型号:BQ27426

当我们把一个旧的电池直接接到监测计上时、我们发现监测计的 FCC  仍然是新电池的状态、经过充电、放松、放电、放松后、FCC 变成了原来状态的60%、 然后、在再次充电之后、我们发现 FCC 在充满电后再次接近新电池的状态。

请帮助确认我们可以使用什么操作或设置来让功率计准确地确定电池老化的当前状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表算法配置的理念是从描述特定制造/模型中*新*单元的行为的"黄金图像"开始。

    监测计算法旨在使监测计在常规使用期间学习化学容量(通过库仑计数和 OCV 测量)和电池电阻(通过持续放电电流> C/10)。

    当您将老化的电池连接到电量监测计、然后使用"Golden Image"配置电量监测计时、电量监测计首先会报告基于"Golden Image"所述的*新*制造/模型的电池行为的结果。 在常规使用期间、如果条件允许、它最终会测量到较低的化学容量和较高的电池耐受性、从而导致 FCC 更低。

    您可以通过将 Update Status 设置为0x03 (这会禁用一些化学容量和电池电阻滤波)来加速此过程、并在实验室中运行干净的学习周期、以便电量监测计首先更新化学容量、然后更新电池电阻。 然后、电量监测计将在该周期结束后立即报告旧电芯的 FCC。 但在此之前不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    将Update status设置为0x03后,我们进行了充电->放电->充电测试,发现放电结束后Ra表没有更新,但再次开始充电后约10分钟,Ra表被读取进行了一次完整的更新(不是逐个更新,而是在这一刻全部更新)。

    请帮助确认Ra表的更新时间是什么 μ A?
    Ra表是否在缩放后统一更新?

    感谢您的答复。

    将更新状态设置为0x03后、我们执行了充电->放电->充电测试、发现放电结束后 Ra 表未更新、但在重新开始充电大约10分钟后、读取了 Ra 表以进行完全更新(不是逐个读取、 但这一切都在这个时刻)。

    请帮助确认

    1. Ra 表的更新时间是多少?
    2.调节后 Ra 表是否均匀更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:Ra 表在放电期间更新。 如果启用了 Ra 更新、它将立即更改。 确保 RDIS 为零。 电量监测计必须学习 QMax 才能更新 Ra 表。

    2:在大多数条件下、电量监测计将更新 Ra 表中的所有条目。