This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:审查 LM5119双路输出设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207956/lm5119-review-design-for-lm5119-dual-output

器件型号:LM5119

您好!

我最近已经完成了一个  LM5119双输出设计的原理图。 我希望对其进行审核、以查看是否需要更改设计的任何部分。 附加为原理图。 我使用 LM (2) 5119计算器获取了大部分值、只是想验证它是否符合规格目标。   

我尝试满足以下规格:

输入电压:48V

通道1 /通道2输出电压:40V

输出电流通道1 /通道2:最大10A  

Fsw:230kHz  

K 系数:2.8  

UVLO 电压:12V  

重要器件:  

Q1、Q2、Q3、Q4: BSC027N06LS5ATMA1 (VDS 60V、ID 100A、RDS 2.3m Ω)

L1、L2:7443556110 (10uH、额定电流15A、直流电阻6.9m Ω)

D1、D2:PMEG6010

e2e.ti.com/.../LM5119-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quinn:  

    我看了看您的原理图、它看起来很好。

    此致!

    瑞安