This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59650:针对1相位 CPU 应用的 CCSP3和 CCSP2的映射。

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208318/tps59650-mapping-of-ccsp3-and-ccsp2-for-1-phase-cpu-application

器件型号:TPS59650

您好!

我将"TPS59650"的1个 CPU 相位和1个 GPU 相位用于 Intel Atom 电源。 关于未使用的 CCSP2、CCSP3和 GCSP2的映射、数据表和设计电子表格中分别提供了以下信息-  

在 CCSP2的情况下,这两种说法似乎相互矛盾。  

请确认、我是否应将 CCSP2连接到 GND 或3.3V。  

谢谢!  

R·库马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    您 应 将 CCSP2上拉至3.3V。

    此致!

    瑞安