This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:ADC 都报告零、但有一个报告15V 输入

Guru**** 2516620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208269/bq25731-adcs-all-report-zero-but-one-does-report-15v-input

器件型号:BQ25731

在充电期间获取所有 ADC 报告所需的时间。 仅报告输入电压。

正在对两节串联电池进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    要读取 ADC 测量值、第一步是通过设置 ADC_START 位14 (ADC_Option 寄存器0x3A)来启用 ADC。  

    此致、