This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:下一代解决方案

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ27531-G1, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207652/bq27531-g1-next-generation-solution

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24295、、 BQ27Z561

目前、我将 BQ27531-G1 (Gauge)和 BQ24295 (Charger)用于单节锂离子电池(2600mA)的 BMS。

如果有 TI 提供的具有高级功能的 BMS IC、需要您的建议。  

是否有任何不对电池进行特性化(无学习周期)的解决方案可用,并且可以通过设置寄存器和更新化学 ID 来使用?

如果 TI 提供了任何下一代解决方案、则希望查看具体选项。

谢谢!  

锡巴西什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27532-G1

    更新且功能相同。 如果不需要充电控制、则会有更多更新的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有解决方案都要求知道电池的化学成分。 一些仅限测量仪表的解决方案具有预编程的化学物质、或允许从预编程的化学物质中进行简单选择、而无需将化学物质 ID 编程到电池中。 仅当模型不在数据库中时、才需要对电池进行表征。

    必须学习周期。 该操作需要执行一次、然后将黄金映像编程到生产中的每个测量仪表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有具有更多功能的新一代电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27z561

    www.ti.com/.../BQ27Z561-R2