请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27531-G1 主题中讨论的其他器件:BQ24295、、 BQ27Z561
目前、我将 BQ27531-G1 (Gauge)和 BQ24295 (Charger)用于单节锂离子电池(2600mA)的 BMS。
如果有 TI 提供的具有高级功能的 BMS IC、需要您的建议。
是否有任何不对电池进行特性化(无学习周期)的解决方案可用,并且可以通过设置寄存器和更新化学 ID 来使用?
如果 TI 提供了任何下一代解决方案、则希望查看具体选项。
谢谢!
锡巴西什