This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200POLEVM-10:将输出电压设置为2V

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200POLEVM-10, TPS53632G, TPS53632, TPS40170, LMG5200, UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150, LM5149-Q1EVM-400, TPS53676EVM-084, LM5148, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192118/lmg5200polevm-10-setting-the-output-voltage-to-2v

器件型号:LMG5200POLEVM-10
主题中讨论的其他器件: TPS53632GTPS53632TPS40170LMG5200UCD3138A、UCD3138ALLCEVM150LM5149-Q1EVM-400TPS53676EVM-084LM5148TPS53676

您好!

我正在尝试将 LMG5200POLEVM-10的输出电压设置为2V、方法是将电压反馈分压器(R58/R62和 R59/R64)更改为1/2、每个位置的电阻为10 Ω。 在 CTRL_EN 上、输出电压上升到1.6V、然后 PWM 停止。

是否可以将 LMG5200POLEVM-10上的输出电压提高至2V?

如果是、是否需要为此更换任何其他组件?

除了电压反馈分压器之外、我是否还使用了 I2C 设置?

如果可以达到2V、LMG5200POLEVM-10是否仍能提供50A?

谢谢、此致、

鲍里斯·科普夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我将对其进行深入探讨、在本周晚些时候、我们会有更多信息。 在测试过程中、输入工作台电源是否消耗了很大的电流?

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:
    感谢您的快速回复! 我在板上试过2V 加载和不加120m Ω 负载、结果是一样的(请参阅附加的屏幕截图)

    CH1 (黄色)输出电压

    CH2 (蓝色) SWITCH_NODE TP7

    通道4 (绿色) TP16 IMON

    谢谢、此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    这超出了 EVM 规格、但应该可以将输出电压提高到2V (但我无法保证)。 这将需要一些修改。

    1.移除 R64、R63、R61和 R59。 将 R59和 R63替换为100Ω 电阻器、以形成一个2倍分压器。 我对于将10Ω 用于 Vout 分压器的两个电阻的问题是、功率耗散将为0.1W、超出了标准0402的容量。

    2.将 R56(RCF)改为150kΩ。 这会将开关频率增加到1MHz、从而通过增大的输出电压和占空比减小施加到变压器上的 V*乘积。 这将增加损耗。

    3.将 R50替换为5kΩ 电阻器。 这样会增加默认占空比、以适应增加的输出电压。

    此外、这种转换器拓扑的最大输出电压为输入电压的5%、因此在理想情况下输入必须至少为40V 才能达到2V。 我建议使用48V 或更高的输入电压来提供裕度。 我还建议使用风扇吹过 EVM。

    如果保持低温、EVM 仍应能提供50A @2V 的电流。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您提供的详细建议。
    我尝试了您的调整、但仍然无法将其启动到2V。

    关于分压器、我不确定电路板是否有不同的修订版本。 在我的文档(SNVU520B–2016年5月–2017年10月修订、第7页)中、R58和 R59 (二者均为10 Ω)将输出连接到 TPS53632GRSM 的 GFB/PFB。 这些输入可以拉至 AGND (R62和 R64)和 CTRL_VREF (R61和 R63)。 在我的电路板上、R61-R64未填充、在原理图中、值为1k。

    如果我按照您的建议将 R59和 R63替换为100 Ω、这将是我的原理图中 CTRL_VREF 的分压器。 根据这些电阻器旁边的注释("输出电压控制:-使用分压器接地以增大 Vout -使用分压器接 VREF 以降低 Vout ")、这将降低输出电压。 使用此设置启用电路时没有输出电压。

    所以我尝试了以下方法:

    R58、R59、R62、R64   100 Ω
    R61、R63      DNA
    R50      5k
    R56      150k
    输入48V       
    负载      开路或120m Ω

    现在、在控制器停止之前、输出电压上升至1.62V、请参阅屏幕截图:

    CH1 (黄色)输出电压

    CH2 (蓝色) SWITCH_NODE TP7

    通道4 (绿色) TP16 IMON



    是否有测试点可检查以确定控制器停止的原因?

    您是否认为占空比在指定范围内?


    增加输出电压的上升时间是否合理?

    谢谢、此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    控制器具有可以读取的 I2C 接口。

    我将进行一些基准测试、以获得更可靠的答案。 我上周四订购了 EVM、它们应该会在本周送达。 我将在一周结束前提供最新信息。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我刚收到 EVM、下周会进行测试。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我还在研究它。 我将进行另一轮返工。 尽管已通电、但我修改过的 EVM 仍无法发送 PWM。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的努力!
    与大多数电源管理器件相比、该器件似乎没有 WEBENCH 仿真、但在 TPS53632G 数据表的第8.1章中、我读到了一份可以应要求提供的"基于 Microsoft Excel 的组件值计算工具"。 您能否为我们提供此表?

    谢谢、此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我正在获取计算器。 我希望明天或周四有机会见到你。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    以下是您请求的计算器。

    谢谢。

    特拉维斯

    e2e.ti.com/.../TPS53632-Calculator-DCR-Sense_5F00_0p22uH_5F00_ZLL_5F00_June26_5F00_2014-.xlsme2e.ti.com/.../TPS53632-Calculator-DCR-Sense_5F00_0p30uH_5F00_High_5F00_Eff_5F00_June4_5F00_2014.xlsme2e.ti.com/.../TPS53632-Calculator-DCRsense_5F00_AMD_5F00_Jul18_5F00_2014.xlsme2e.ti.com/.../TPS53632-Calculator-R_2D00_Sense-1mohm_5F00_AMD_5F00_Jul4_5F00_2014.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您提供 Excel 工作表。 同时、我对它讲了一点、发现这适用于 TPS53632、而不适用于我们的评估板。

    该器件看起来也适用于我们的应用、但我们想要使用48V 电源。

    如果无法使用 LMG5200POLEVM 或其组件从48V 输入生成50A/2V 输出、您对此规格有何其他建议?

    我们希望使用48V 电源构建具有50A 输出和2V 合规性的激光二极管驱动器。 我们将 TPS40170用于从48V 驱动的10V10A 激光二极管、这种方法效果非常好。

    谢谢、此致、

    鲍里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    TPS53632和 TPS53632G 非常相似。 遗憾的是、我认为我们没有 TPS53632G 的计算器。

    2、我没有忘记这个项目。 我昨天下午完成了第3轮的返工。 我已更正一个我认为导致我之前返工出现问题的 UVLO 问题。 我希望明天或周四有测试数据。

    3.激光驱动器一般不是在恒流模式下工作? 我感兴趣的是如何在应用中使用恒定电压电源。

    4.激光驱动器是否需要支持较大的负载瞬变或宽转换比范围? 如果不能、LLC 转换器可能更合适。 LMG5200POLEVM-10可实现快速瞬态响应、但效率仅为~90%。 我们的 LLC 参考设计(虽然10V 输出)能实现>98%的效率。 该特定设计使用 EPC2045 FET、但 LMG5200应适合您的功率范围。

    (https://www.ti.com/tool/PMP22519?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign)

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    1、好的、那么我们可以使用这个...

    2.听起来很棒!

    3.采用电流传感器(如并联或霍尔效应)和集成误差放大器,信号被馈入 tps40170的"trk"输入端。 我们还尝试将该信号馈送到 TPS4170的电压反馈中、同样有效、但没有改善、因此我们保持了"trk"。

    4.我们必须处理的唯一瞬变是热效应、热效应非常慢、并且这里的积分控制足够快。 如果我们无法使用电流控制器的电压反馈、我们在考虑一个使用 I2C 设置输出电压的数字控制器。 效率会很高、但驱动器会采用水冷式。
    UDC3138看上去也不错、但目前只有经纪人提供 CSD95490等一些组件。
    如果我们使用 UDC3138-DESIGN、是否有工具或应用手册可计算此类 PCB 变压器、以将输出电压降低到我们的范围内? 此设计的变压器是否以三个元件的形式提供?

    谢谢、此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    CSD95410等多种器件与 CSD95490 (https://www.ti.com/power-management/mosfets/power-stages/overview.html)相似。 此外、还可以使用具有驱动器的分立式 FET;CSD95490仅用于 SR。

    平面变压器的设计很重要、但 TI 确实有这方面的材料。 平面磁性元件通常比传统变压器更小、更便宜、并且不会出现相同的电源问题;BOM 上只需要一个磁芯。

    e2e.ti.com/.../planar-transformers.pdf

    我们为类似的应用提供了预制变压器。 以下是一个看起来合适的起点:

    www.coilcraft.com/.../

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    很抱歉耽误你的时间、但让控制器发送 PWM 仍有问题。 如果您希望采用 TPS53632G 解决方案、我会将该线程发送至 TPS53632G 控制器所属的 IPP 系列。

    如果您对 LLC 解决方案更感兴趣、我可以继续提供支持。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我们选择 TPS53632-LMG5200POLEVM-10 EVM 是因为它似乎非常适合我们激光二极管驱动器的概念验证、而且这是符合我们规格的唯一可用参考设计。 我们没有隔离式电源转换方面的经验、我们自己进行设计以进行概念验证并不像使用 TPS40170那么容易。 因此、如果您认为 UCD3138A 是获得非常罕见的2V @ 50A 电压的更好方法、我们应讨论以下解决方案...
    对于最终设计、我们规划了我们自己的 PCB、该 PCB 将包含或使用具有不同电压比设计或更适合48V 至2V 应用的变压器来实现衰减。

    此致、

    鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    如果我知道设计的限制条件、我可以提出几项建议。 除了以下限制条件外、哪些因素最重要?

    1.成本

    2.尺寸

    3.效率

    4.研发时间

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    以下两种拓扑可能非常适合、并进行了一些比较:

    LLC:

    参考设计:UCD3138ALLCEVM150

    IC:UCD3138A、LMG5200、2个分立式 SR FET、SR 栅极驱动器

    主要其他组件:10:1:1变压器、谐振电容器、 输入/输出电容器

    优势:高效且小巧

    劣势:较难设计

      

    两级降压:

    参考设计:LM5149-Q1EVM-400 (48V->12V);TPS53676EVM-084 (12V->2V)

    IC:LM5148、LMG5200 (48V->12V);TPS53676、2个 CSD95410 (12V->2V)

    主要其他元件: 3个功率电感器、12V 电容器、 输入/输出电容器

    优势: 设计更简单(仅两个降压转换器)、 无需 SR、 数字跟踪和保护、集成了输出电流检测和报告

    缺点:可能没有 LLC 效率那么高

      

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    谢谢您的建议、我明天会介绍一下。

    对于我们的应用、研发时间和尺寸是最重要的、但效率和成本也很好...

    此致、

    鲍里斯