Other Parts Discussed in Thread: TPS54528, TPS62903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54528 主题中讨论的其他器件: TPS62903
大家好、
客户需要5V -> 4.3V 解决方案、他们可以使用 TPS54528实现设计、但是测试表明、在2A 以下、输出只能获得3.82V;这可能是因为 TPS54528的最小 Toff 时间要求。
他们还需要其他解决方案、我们是否有任何采用 TPS54528DDAR 并支持5V -> 4.3V 3A 电流要求的 P2P 解决方案?

谢谢、此致、
将会