主题中讨论的其他器件:TPS65987、USB-C-PD-DUO-EVM、 、TPS65988、 TIDA-050012、TPS65981、 TPS65982
您好!
定制电路板上提供了 TPS65987、无需外部闪存。
为了实现更强大的调试、我们决定从 USB-C-PD-DUO-EVM 开始。
1.) 我擦除闪存、因此无法从 SPI 闪存引导。 我移除 USB-C-PD-DUO-EVM 上的 R243和 R241、并连接连接器上的 LunchPad。
2.) 并且 I2C 正常工作。 我可以读取0x3 reg、然后返回"app "。
3.) 我转换 JSON 文件(基本项目-源代码板的配置)、转换为 C 命令、长度和有效载荷。 在寄存器上发送 似乎没有问题。
4.) 如果我连接 USB、TPS65987D 可以执行任何操作。
我看到了一些对话、其中您向用户承诺了有关如何在没有外部闪存的器件上安装补丁(通过 I2C)的文档。
我也对任何指南、如何开始等感兴趣。
"TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新 over I2C"似乎不是"无闪存系统"的有用文档、或者它是吗?
此致、Mare