This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:5V 输入输出4.3V @ 3A

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208285/tps62867-5vinput-output-4-3v-3a

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件: TPSM82866A

大家好、

客户与我们核实 TPS62867是否支持5V 输入电压、4.3V 输出电压、电流为3A?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的、这些值处于编写在 D/S 第4页上的建议运行条件范围内。   

    我们还具有 TPSM82866A 电源模块、可实现更简单的设计。

    谢谢。

    克里斯