This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691PWPR 设计问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205126/tps92691-design-issue-for-the-tps92691pwpr

器件型号:TPS92691

您好!

我们在 新设计中使用了 TPS92691PWPR、但存在 以下一些问题:

1.我们使用 输入电压为24VDC、输出电压为27V 的升压拓扑、然后使用 RCS = 0.035欧姆、输出电流为4.7A、小于理论值(约5A)、

  因此、请告知该电流为何异常;

2.我们更改设计,将电压提升到40VDC,最大 输出电流为4.3A、电流远大于4.7A;

3.我们将 电位器设置为最大值。 电阻器50K、输出电流 不 输出稳态、请告知原因、谢谢。

请参考以下原理图:

e2e.ti.com/.../TPS92691.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回顾以上内容并提供您的评论,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1. V (CSP-CSn)的阈值为172mV、放大器累积偏移高达7mV。 因此、当 RCS = 0.035欧姆时、理论值为4.9A、 可能具有0.2A 偏移。

    2.当输出电压为40V 且输入为24V 时,如果输出为4.7A,则输入峰值电流可达到>8A++纹波/2。 请检查 RIS 值、并确保引脚电压不超过497mV、这可能触发逐周期电流限制。

    3.在设置最大电阻50k 时,VIADJ=2.66V,该电压高于内部钳位电压2.42V。 请勿使 VIADJ 高于钳位电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichao:

    感谢您的口头评论和我们测试的结果如下:

    1. 将电压从24VDC 升至40VDC、输出电流为4A、但不是4、7-5.1A、这和 理论值有很大的不同;

    2.稳定地调节电位器的电阻,Vpp 为3.8V,平均值为520mV,所以497mV 是基于平均值,对吧? 请参阅以下内容:


    3. BTW LED 是12*12矩阵(12个串联和12个并联),所以请告知 TPS92691是否支持这一设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1.在27V 输出电压下4.7A 似乎是合理的。 40V 输出下的4A 很可能受到电流限制阈值的限制。

    2.电流限制阈值介于497~550mV IC 至 IC 之间。 这是峰值电流限值、因此请确保上升沿末尾的 IS 引脚电压不会达到该值(请注意、它不是3.8V 噪声、而是线性上升沿的峰值)。 平均值已经达到520mV、因此上升沿大部分都达到电流限制阈值。 我建议减小 RIS 值以防止出现这种情况。

    3.是的、TPS92691支持驱动 LED 矩阵、但需要适当的设计来避免电流限制和 VIADJ 钳位。 请更换电位器、以确保 VIADJ 不超过2.42V。