您好、
客户希望使用 TPS546D24A 的独立模式、并希望确保在启动时不会成为可编程模式默认值。
我们可以在 DS 编程模式部分看到该说明、但仍不清楚。 您能否更详细地解释一下、我们应该如何对引脚进行这些操作、例如 AVIN、PVIN、VDD5、EN/UVLO 和/或其他任何操作、以确保器件处于独立模式而不是编程模式?
此致、
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
客户希望使用 TPS546D24A 的独立模式、并希望确保在启动时不会成为可编程模式默认值。
我们可以在 DS 编程模式部分看到该说明、但仍不清楚。 您能否更详细地解释一下、我们应该如何对引脚进行这些操作、例如 AVIN、PVIN、VDD5、EN/UVLO 和/或其他任何操作、以确保器件处于独立模式而不是编程模式?
此致、
阿兰
TPS546D24A 将在以下情况下生成输出电压:
PVIN > PVIN_ON (默认值2.5V)
AVIN > AVIN_UVLO (2.9V)
VDD5 > VDD5_UVLO (转换)(4.0V -如果未独立供电、则需要 AVIN > 4.0V)
(如果 PVIN 为 AVIN 供电、而 AVIN 在内部为 VDD5供电、则在 PVIN=4.25V 时满足所有这三个条件)
EN/UVLO > 1.05V
大多数 PMBus 命令都可在 AVIN > 2.9V 的任何时间进行编程、即使启用了输出转换也是如此。
设备进入编程模式的条件是什么?
"编程模式"是指 AVIN 的电压高于2.9V、但 PVIN < VIN_ON 或 VDD < 4.0V 、在这种情况下可以访问 PMBus、但无法启用转换器输出。
仍然存在编程模式的 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 的默认值。
是的、始终在 AVIN 上电时检测到来自 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 的引脚编程值。
如果它们不同,pinstrap 设置是否具有更高的优先级? [/报价]在上电期间、是从引脚编程(默认)还是从 NVM 存储器加载特定 PMBus 命令、取决于在 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令中分配给该命令的位的值。 默认情况下、此命令设置为1F2F、这会将所有引脚可编程命令都设置为恢复到其引脚编程值。 可以更改各个位、以将这些命令设置为从其 NVM 值加载。
如果 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置为0000h、则会从 NVM 加载所有值、并且引脚检测将被忽略。