This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:OV 时的 eFuse 限制

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207873/tps2663-efuse-limitation-at-ov

器件型号:TPS2663

大家好、

我们的客户有以下问题:

  1. 为 VOVC 参数= 35V max。 固定?   负载电流是否会产生任何变化?
  2.  电流负载为0.5/1/2A 等时的 VOVC 是否相同?   (即最大35V)。   
  3. 是否有任何原因将1mA 负载仅作为数据表中的测试条件? 为什么不采取一些更合适的负载?

此致、
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们之所以在1mA 中提供钳位性能、是因为在轻负载条件下钳位性能会很差。 负载电流较高时、最大钳位电压将低于35V。 希望这可以解答您的问题。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、这回答了问题。

    感谢您的反馈!

    此致、
    亚历克斯