This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:42V 自动负载突降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460, TPS54561, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208165/lm61460-q1-42v-auto-load-dump

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460TPS54561LM25148

团队成员、您能帮助我回答这个问题吗?  LM61460-Q1的最大电压为42V、特性部分描述它支持42V 负载突降。 我能问一下该器件能够承受42V 电压的时间吗? 如果长时间输入42V、器件会损坏还是关闭? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    在 LM61460数据表中、Vin 引脚的绝对最大电压为42V。 此产品可 支持42V 瞬态电压。  长时间承受42V 电压。  我没有特定时间的数据。  如果电压超过42V、芯片将损坏。  

    如果客户需要输入电压长时间大于或等于42V。  建议使用 LM25148/9或 TPS54561。 谢谢。

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Aurora。