This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:线性 VOD 设置

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207519/tusb1146-linearity-vod-setting

器件型号:TUSB1146

尊敬的 David:

在我阅读数据表时、我发现 DP 输入具有线性 VOD 设置、

由于现在 DP 源端输出为600mV、信号摆幅电压可能会在达到我们的 IC 时更低、因此任一设置都应仍处于我认为的线性区域内。

有关于此设置的建议吗?

 较大的最大容差摆幅(DP_VOD=0)总是更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大线性范围会消耗更多的功率、因此如果功率是个问题、则需要在出色线性范围和功耗之间找到平衡。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    因此、如果我的客户没有功耗问题、他们就会更担心 信号被压缩。

    这意味着我们应该设置最大的 VOD,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果功率不是问题、您可以设置为最大线性范围。

    谢谢

    大卫