This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:EN 引脚高电平和低电平到输出电压的时间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207715/tps61023-en-pin-high-and-low-to-output-voltage-time

器件型号:TPS61023

EN 引脚高电平至输出启动时间?

EN 引脚低电平到输出关断时间?

 EN 引脚使用的60Hz 方波输入,输出电压始终正常

这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    延迟应该是~us、因此我认为60Hz 的方波可以禁用器件。

    您的测试条件是什么? 输入电压、输出电压、负载电流等。

    此致、

    内森