This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:BQ76925、带100微欧姆分流器。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207337/bq76925-bq76925-with-100-micro-ohm-shunt

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我们正在考虑使用 BQ76925进行4节锂离子电池监控、并计划将其与100微欧姆分流器配合使用、以满足100A 以上至800A 的监控电流要求。

我们不希望有 SOC/SOH 功能、因此测量低电流下的电池电流对我们来说并不重要。

你在这里看到任何挑战吗?

在运行过程中,我们希望保持系统处于待机模式(而不是休眠模式)以降低系统电流消耗,如何将 BQ76925从待机模式中唤醒?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:  

    在这种情况下、100uOhm 的分流电阻应该是可以的。

     您可以通过清除 POWER_CTL 位将器件从待机模式唤醒、您可以参阅表14。 有关每个寄存器的详细信息、请参阅数据表中的基准电压选择。  

    待机模式其实只是一组特定的启用/禁用条件、有关详细信息、请参阅第7.5节"电气特性:DS 中的电源电流"。 因此、除了在正常使用期间简单地重新启用所需的功能外、没有其他实际的从待机状态唤醒方法。  

    在 考虑使用 BQ76925之前、您为什么不想使用我们最新的监控器 BQ76942?

    这是我们的3-10s 监控器、具有电池平衡功能和用于故障恢复和保护的独立或自主模式。 该器件具有更佳的性能特性、其中包括4种功耗模式(正常模式、睡眠模式、深度睡眠模式、关断模式)、可实现出色的灵活性、同时还具有许多精度更高的集成保护功能(I/V/T)。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    主要成本是驱动 BQ76925的因素, 我们的应用是无 SOC 的4电芯 BMS, SOH。

    希望设置低电流阈值以唤醒 BQ76925、使用 BQ76925可以实现吗?

    在您的应用程序上面,我们似乎需要保持 BQ 和主机都处于活动状态,以监控故障。

    谢谢

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:  

    如前所述、电路的"唤醒"更侧重于您在 POWER_CTL 寄存器中启用/禁用了哪些功能。 无需设置电流阈值即可唤醒器件。 相反、您需要清除 POWER_CTL 寄存器的位以启用您需要的功能、此时它将处于正常运行状态。  

    希望我理解了您的问题、如果没有回答您的问题、可以随意澄清。  

    此致!  

    -Luis Torres