This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:输出电压自行关断后重新关断、输出信号形成方波

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207870/lm3150-output-voltage-turns-off-then-back-on-off-by-itself-results-in-square-wave-on-output-signal

器件型号:LM3150

您好!

我们的 LM3150存在间歇性问题。  输入电压为 +24V、输出电压范围为+7V 至+15V、电流为3A。 有时 LM3150将输出完整的+15V、有时 输出将关断(LM3150关闭的证据)然后重新导通、从而产生+7V 到+12V 的方波。 附件中是 LM3150电路以及周围元件的屏幕截图。 如果您有任何想法、敬请告知。 LM3150的外壳温度很低、但不是很热。 提前感谢。 下面+V_DCDC_HV 的示波器屏幕截图。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里要做的第一件事是断开 INA111BU 电路、并将顶部和底部电阻器(R627和 R628)的反馈直接连接到引脚4上、以查看输出电压是否被调节、SW 频率首先恒定。 如果电路正在调节且稳定、则接下来要查看的是 INA111BU 控制及其如何影响通过 CTRL_HV 跟踪进行调节的输出电压。  

    如果您希望动态控制输出电压、则可以尝试使用外部 DAC 来实现、请参阅应用手册(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-control-output-voltage-with-the-lm5085)。 流入 FB 节点的电流会降低输出电压调节点。

    此致、

    吉米