This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:VIH Vil 规格

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207878/tps22916-vih-vil-specification

器件型号:TPS22916

大家好、

VIL & VIH 规格对我来说具有误导性。 在建议的运行条件下、您将 VIH 写入1V 至5.5V 之间、将 VIL 写入0V 至0.35V 之间。 然后是图6.6、该图绘制了两个值随输入电压的变化情况。 但在这里、VIH 甚至不会达到1V、而 VIL 始终高于"建议"0.35V。 现在要使用的真正价值是什么?

感谢您的观看!

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    建议的运行条件考虑到了工艺差异 、使其超出了使用标称板进行实验所看到的范围。  

    该器件可确保开关在 von<0.35V 时处于关闭状态、并确保开关在 von>1V 时处于打开状态。  

    如图6-6所示、这种 ON 和 OFF 之间的状态变化将在0.35V 和1V 之间发生。  

    此致、  

    伊丽莎白