This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:询问客户返回的 BQ24800设计审查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207611/bq24800-asking-for-bq24800design-review-customer-returned

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好、

客户设计了 BQ24800并已将客户退回。

 引脚 REGN 阻抗正常约为200k Ω、正常情况下、REGN 为12 Ω。

故障率为1pcs (在300ku 之间)
您能否帮助查看 原理图以查看任何异常情况?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    除 BQ24800数据表中指定的 CIN 和 CSYS 电容缺失外、原理图遵循了设计指南。 请参阅 BQ24780S 原理图检查清单以供您将来参考、从而 查看原理图。 两款充电器属于同一个产品系列。

    2251.BQ24780s_SchematicChecklist.pdf

    我还注意到封装上有额外的 GND 引脚29-33。 散热焊盘是否名为29?还有其他哪些 GND 引脚?

    此致、

    埃里克