请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 主题中讨论的其他器件: BQ24780S
大家好、
客户设计了 BQ24800并已将客户退回。
引脚 REGN 阻抗正常约为200k Ω、正常情况下、REGN 为12 Ω。

故障率为1pcs (在300ku 之间)
您能否帮助查看 原理图以查看任何异常情况?
感谢您的帮助!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Scott、您好、
除 BQ24800数据表中指定的 CIN 和 CSYS 电容缺失外、原理图遵循了设计指南。 请参阅 BQ24780S 原理图检查清单以供您将来参考、从而 查看原理图。 两款充电器属于同一个产品系列。
2251.BQ24780s_SchematicChecklist.pdf
我还注意到封装上有额外的 GND 引脚29-33。 散热焊盘是否名为29?还有其他哪些 GND 引脚?
此致、
埃里克