This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:电感和电容计算

Guru**** 2591800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207748/tps65000-inductance-and-capacitance-calculate

器件型号:TPS65000

尊敬的

可以计算电感和电容。 根据 Ds 中的公式、电感值为4.8uH、电容值为0.39uF、与建议值(2.2uH、10uF)大不相同。

1.计算中有错误吗?

2.如果计算没有问题,您是选择计算值还是建议值? 我们的应用如下:输入电压= 3.3V 输出电压= 0.9V 负载电流-200 mA 纹波电压估算值= 0.9 * 0.01 = 0.009v

任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    建议在数据表中列出的建议运行条件范围内使用电容器和电感器值:

    "更大或更小的电感器值在1.5 μH 到3.3 μH 范围内可以优化器件在特定工作条件下的性能"

    数据表中的电感器纹波电流公式用于计算电感器电流纹波、而不是电感值。

    谢谢。

    丹尼尔 W