This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:关于建议的元件值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207050/tps54228-about-recommended-component-values

器件型号:TPS54228

大家好、

我的客户正在设计此器件的电路、对此有一些问题。

数据表中有一个关于建议元件值的表。

如果输出电压为1.8V 或3.3V、即使客户的典型输出电流很低且器件始终处于省电模式且 SW 频率发生变化、建议的 C 和 L 值是否仍然22~68 μ F 和3.3uH?

  1. 是否有任何其他因素影响建议的电感值而不是输出电压?
  2. 对于所有 SW 频率范围、输出电容器的建议值是否始终为22uF~68uF?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    TPS54228是内部环路补偿。 请遵循建议的输出电感器和输出电容、以实现稳定的环路性能。

    谢谢。

    南锡