请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54228 大家好、
我的客户正在设计此器件的电路、对此有一些问题。
数据表中有一个关于建议元件值的表。
如果输出电压为1.8V 或3.3V、即使客户的典型输出电流很低且器件始终处于省电模式且 SW 频率发生变化、建议的 C 和 L 值是否仍然22~68 μ F 和3.3uH?

- 是否有任何其他因素影响建议的电感值而不是输出电压?
- 对于所有 SW 频率范围、输出电容器的建议值是否始终为22uF~68uF?
此致、
大桥