This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:编程

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205964/tps53676-programming

器件型号:TPS53676

尊敬的专家:

是否可以使用生产中的 I2C 工具对 TPS53676进行编程? 如何配置它? 您是否有说明如何将文件从 XML 格式转换为所需的 I2C 数据? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将检查此情况、并在接下来的2天内通知您。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lily、

    我们有  许多客户在生产中使用的 FUSION_MFR_GUI。  否、我们没有有关如何将 xml 文件转换为 I2C 数据的说明。  

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne NGO:

    感谢您的答复。

    板上还有一些其他 I2C 组件也应进行编程、而且我们已经拥有编程工具。 因此、我们希望在生产中保持简单。

    但当我扫描总线时、仅检测到0x0C 和0x37。  

    我认为这些是为 SMBus 预留的。 您能否提供一些建议、说明为什么找不到 TPS53676的读取地址?

    实际上、TPS53676可通过 Fusion SW 中的 TI USB 接口适配器工具进行检测。

    Br、

    莉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lily

    按照 PMBus 规范中的定义、地址0x0C 被保留。 按照 PMBus 1.3规范中的定义、地址0x5F 被保留。 Fusion GUI 可以检测地址0x5F 处的器件。 由于您使用自己的编程工具、因此您需要检查工具以查看您的工具是否能够检测到0x37以外的器件。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)