This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:SS 电容器的最小值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207085/tps54228-minimum-value-for-the-ss-capacitor

器件型号:TPS54228

大家好、

在本节中,有一个公式用于假稳态软启动函数。

如果客户不需要软启动、而想为此使用小电容、最小值将是多少?

此外、如果他们为 SS 电容器使用一个小电容器、那么动态变化会对器件产生影响吗? 会损坏吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    我们建议在原理图中添加至少1000pF 的软启动电容作为占位符。 否则、客户可能会达到电流限值、并且由于输出电容产生的浪涌电流而无法启动。

    谢谢。

    南锡