This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何为充电 FET 的16节电池选择驱动 P-MOSFET (Q3)电压和电流额定值(硬件选择)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207678/bq76952-how-to-select-the-driving-p-mosfet-q3-voltage-and-current-rating-for-16s-battery-of-the-charge-fet-hardware-selection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ77915

您好!

在我们的设置中、我们使用的是16节 LFP 电池。  

我参考了 德州仪器(TI)题为"使用 BQ769x2电池监控器系列和低侧 FET "的应用手册(SLUAA84A)。 在文档中、所述的电路适用于 会以图像信号的形式连接一个 。 如何在第 Q3部分中确定用于驱动 P-MOSFET 的额定电压和电流? 您能否告诉我们、MOSFET 的哪个器件型号最适合 Q3? 请返回有关 MOSFET 选择的技术说明。

谢谢。此致、  

见 Devendra Pandya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra 您好!

    您可以为此 FET 使用高压信号电平 P 沟道 FET。 额定电压取决于连接大型充电器后 PACK-电压可以达到的负电压大小。 在我们的设计中、我们使用了额定高电压。 电流应该非常低(最多在 mA 范围内)、因此电流能力不应是大问题。

    我们提供各种参考设计(例如 TIDA-010216和其他使用这些类型 FET 的器件(如 BQ77915或 BQ769x0)(如果需要一些基准)。

    旧器件系列(BQ769x0)的应用手册中还详细讨论了一些可能有用的内容。 参阅 第 6部分 FET 驱动 在  bq769x0系列10大设计注意事项应用手册。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙