This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3710:LM37100电路评论

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207538/lm3710-lm37100-circuit-review

器件型号:LM3710

尊敬的先生:  

我正在为我的项目使用 LM37100、此处附上了我的原理图、请帮助验证它是否正确!  

我的应用使用21V 和1.5A 电流。  

谢谢

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您能否将图像文件直接上传到此主题中、以便我查看您的原理图?

    谢谢、我期待收到您的回复。

    -瑞安·维克伦德