This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:原理图和布局检查/支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204588/tps5430-schematics-and-layout-check-support

器件型号:TPS5430

大家好、我将使用 TPS5430切换电源。

就 TPS5430 EVB 使用的布局而言、Webench 结果大相径庭。

因此、我几乎遵循 TPS5430 EVB 套件(slvu157a)的设计。

电源应:

-电源5V 直流3A

允许12至30 VDC 的输入电压

在原理图和 PCB 布局下方,有人可以检查一下吗?

第1层(红色)信号、电源和 GND 布线、

第2层(绿色) GND 和信号布线、

第3层(橙色)电源迹线、

第4层(蓝色、未在该图中看到)完整 GND。

此致

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您使用我们的产品。  我们将查看此内容、并在下周同一时间通过 COB 与您联系。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    顺便说一下、"Webench 结果对于 TPS5430 EVB 的布局来说太不同了、意思是什么?"

    基本上布局还不错,但还有改进的空间。 在这里我可以分享我的评论意见, 供您考虑。

    • 我们通常避免在原理图上使用交叉接头、以防止错误连接。  相反、我们始终使用 T 形接头。  因此、您可以将-BATT 导线移到左侧、从而将交叉接头更改为两个 T 形接头。
    • 双重检查引脚5悬空。 图片模糊、但似乎有两条细迹线将引脚连接到它周围的复印器。  
    • 我会将 C3//C4向左移动、将 C2顺时针移动180度、并将其直接放在 IC 旁边并与 C3//C4并联。
    • 最好将两个 NC 引脚连接到 IC 下垫、这样就可以使用旁边的多边形来散发空气中的热量。  
    • 我将 C7移至更靠近 IC 的位置、并且添加一些过孔以更好地传导到内层接地平面。  恐怕 C6和 C7都无法充分用于滤除 LDO 输入端的纹波。  因此、移动该位置将强制纹波电流在到达 LDO 输入引脚之前首先通过滤波电容器。
    • 我将 IC2电路(在手绘蓝色框中标记)顺时针旋转90度、以缩短从降压输出级到 LDO 输入的电流路径。

    希望这对您有所帮助。  感谢您使用我们的产品、并祝您在项目中一切顺利。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的支持

    我刚才提到输入电容器时提到了 webench 结果和 EVB 的不同之处:webench 建议使用3x39uF 电解电容器、而 EVB 使用2x10uF 陶瓷电容器。 我可能在使用 webench 时犯了一个错误。

    只需考虑一点、NC 引脚(2和3)是否可以连接至 GND?

    总之、我进行了您建议的更正、您能检查一下吗?

    引脚5未连接到 GND (图像质量不好)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    在实际设计中、添加电解电容器是保守的。 您可以选择不填充、但将它们安装在 PCB 上将为您带来灵活性、如果您在测试后确实需要它们、则不必重新设计 PCB。  

    是的、两个 NC 引脚可以连接到 GND。  布局看起来不错。  祝您在项目中一切顺利。

    友好