This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631 ILIM 规格

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207573/tps2663-tps26631-ilim-spec

器件型号:TPS2663

大家好、

我想检查 TPS26631的 OCP 规格。 如果将 ILIM 设置为6A、以下信息是否正确?

1. IOL (6A)< Iout < IOLx2 (12A)、响应时间:25.5ms

2. Ifasttrip (18A)< Iout < ISCP (45A),响应时间:3.2us  

3.输出电流> ISCP(45A), 响应时间:1uS  

4.当 IOLx2 (12A) < Iout < IfastTrip (18A)时的响应时间如何?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    是的、您的理解是正确的。 关于  IOLx2 (12A) < Iout < Ifasttrip (18A):  

    在25ms 的计时器持续时间内、器件会将电流限制为2* IOL、在计时器之后、器件会将电流限制为 IOL。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    我可以知道 TPS2663x 如何限制 IOL 或2* IOL 的电流吗? 它是否通过控制内部 MOSFET 的 Reson 来限制电流?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    它在饱和区调节 VGS 并运行 FET。  

    此致

    G·库纳尔