This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-Q1:P/N 澄清

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207828/lp38691-q1-p-n-clarification

器件型号:LP38691-Q1
主题中讨论的其他器件:LP38691

您好、TI 专家。

我能否知道我是否可以直接替换 LP38691SD-5.0/NOPB 实现  LP38691QSDX-5.0/NOPB

以及如何识别  LP38691QSDX-5.0/NOPB 符合 AEC-Q100标准?

还是所有采用 WSON 封装的解决方案都符合 AEC-Q100标准?

期待您的回复、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    是的、您可以直接将 LP38691SD-5.0/NOPB 替换 为 LP38691QSDX-5.0/NOPB。  

    LP38691QSDX-5.0/NOPB 符合 AEC-Q100 (汽车)标准。   通过汽车认证的器件通常在 GPN 后加上-Q1后缀。 "汽车" 也包含在产品说明和数据表的第一页中。  

    希望这对您有所帮助、

    埃林