This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:具有 I2C 1.8V 上拉电阻器的 TPS25750

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207172/tps25750-tps25750-with-i2c-1-8v-pull-up

器件型号:TPS25750

大家好、团队

我们的客户更喜欢在其智能扬声器项目中使用我们的 TPS25750D。 他们更喜欢向 TI 咨询 i2c 上拉电压、如下所示:

我们的 TPS25750是否可以支持1.8V 上拉电阻? 我查看我们的数据表、在数据表"SDA 和 SCL 常见特性(主器件、从器件)"部分 、测试条件显示 i2c 可以支持1.8V VDD。

但我们的 TPS25750只有"LDO_3V3和 LDO_1V5"、没有1.8V LDO 输出、因此 我们的问题是:1.8V"LDO" VDD 是外部上拉电压?  

如果我们对 i2c 使用外部1.8V VDD、有没有特别注意事项?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 G· W、

    让我仔细检查一下这一点、并在3月21日星期二之前回来与您联系。

    我能知道谁是客户吗?这是纯电源应用吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    客户是 GGEC、专注于扬声器项目。

    是、该项目为仅电源、DRP (UFP+DFP)、DFP 只需要5V 电源。 UFP 需要 PD 功能、例如5V、20V。

    期待您的反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    是的、您可以使用外部1.8V 上拉、但需要确保组件的电源序列以避免 I2C NAK。

    此致