This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:日志间隔太短

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207862/bq4050-log-interval-too-small

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z80

您好,我在充电期间使用 BQStudio 1.3.111记录数据,并且警告错误"Log interval is too small for selected register set"不断闪烁。 我是否需要担心这一点 ?或者我能否更改间隔? 我没有更改任何设置,这是 BQ studio 的库存安装。

谢谢!

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了- BQ40Z80! 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    您可以增加采样之间的间隔、也可以减少记录的寄存器数量以消除该警告。 BQStudio 仍应进行记录、但如果没有足够的时间捕获所有内容、数据日志可能会定期出现错误。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

     延长日志间隔的选项在首选项中呈灰色显示。 是否有变通办法?

    谢谢  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    该选项应该可用、如果可能、请分享屏幕截图。

    扫描间隔可调。

    此致、

    怀亚特·凯勒