This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:续流电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207765/lmg3422r050-freewheel-current

器件型号:LMG3422R050

大家好、

我想澄清一个有关 GaN 特性的问题。

如果 GaN 中没有"体二极管"、它如何处理续流电流?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    本文可能对您有所帮助: www.ti.com/.../snoaa36.pdf

    当器件上开始产生反向电压时、源极和漏极开关起作用。 在这种情况下、尽管栅极相对于正常源极保持为0V、但新源极(正常漏极)现在存在 Vgs 电压。 在使用 GaN 时、通常具有几伏的反向电压。 因此、死区时间优化对于优化效率至关重要。

    谢谢。

    特拉维斯