This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:工作电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143, PMP31202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197749/lm25143-working-current

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件: PMP31202PMP

尊敬的

 LM25143芯片只有静态电流参数处于空载状态、那么在低负载状态(15mA)下、该芯片的工作电流是多少?

在24V 输入、13.5V 输出、50A 电流的工作条件下;25143的功耗是多少? 你有演示吗? 是否有任何推荐的冷却方法? 我们目前正在考虑增加额外的散热器、还是使用压铸铝外壳

任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond

    1.外部元件选型很难计算和更改。 基本上、除了静态电流消耗外、该器件还会消耗栅极驱动电流(Qg x MOSFET 数量 x 开关频率)。  

    2.请参阅 PMP31202 https://www.ti.com/tool/PMP31202 了解热感图像。 此设计中使用了散热器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果根据演示器件选型、在维持输出15mA 时、输入电流在24V 额定值时、输入电流有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    如果我们以 PMP Demo 为例、在没有负载的情况下、转换器可以以200kHz 的频率以 FWM 模式运行。  所选 MOSFET 的总 Qg 为8.2nC。  将该值乘以4、因为选择了四个这样的 FET。  Qg * Fsw (频率)=~6.5mA 的电流、  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。